This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:访问 AUTOSAR-MCAL-TMS570LS12下载

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1475925/tms570ls1227-access-to-autosar-mcal-tms570ls12-download

器件型号:TMS570LS1227

工具与软件:

我能否申请访问 Hercules 安全 MCU 的 MCAL 封装。 目前、我们在设计中使用了 Hercules 微控制器和 AUTOSAR-MCAL-TMS570LS12版本02.22.03。 我们遇到 WDG MCAL 版本 02.21.01的一些潜在问题、因为这是一个非常旧的版本、所以我想继续安装、修补程序和修复程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    我对答复中的拖延深表歉意、我正在检查从内部资源获取信息的链接、这花了时间。

    以下是访问的链接:

    ti.com/secureresources/AUTOSAR-MCAL-TMS570LS1X

    点击上面的链接后、尝试使用您的 TI-帐户登录、如果您没有 TI 帐户、请创建一个。

    然后进入单个申请表、填写该表并提交。 提交申请后、可能需要一周的时间才能获得批准、一旦获得批准、您就可以下载 MCAL 存储库。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。