This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:在运行时更改系统时钟

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1479588/tms570ls1224-change-system-clock-during-runtime

器件型号:TMS570LS1224

工具与软件:

您好!  

是否可以在运行时更改系统时钟? 在我们的应用中、我们需要以较低的时钟频率启动系统、并在启动例程之后将其调整为160MHz。 这是否可能?  如果有、需要采取哪些步骤?

此致、  

Konstanty