This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:低功耗模式下的 EnergyTrace 波形

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1468569/mspm0g3507-energytrace-waveform-in-low-power-mode

器件型号:MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

工具与软件:

大家好!  

我要在 CCS 中使用 EnergyTrace 查看功耗。 我正在执行 Power Mode Lab 中的"任务2:在 SLEEP0模式和 STOP0模式之间交替 ",并使用示例代码" sysctl_power_policy_sleep_to_stop"。

 

下面是我测量的功耗、我不确定如何解读波形。 为什么它与数据表相比具有如此不同的平均电流?

数据表:  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、
    您是否正在使用 LaunchPad? 您需要从 Launchpad 上拔下跳线、才能移除流经它的额外电流。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    是的、我正在使用 LaunchPad。 移除跳线有助于解决问题。 谢谢!

    此致、

    Robin