主题中讨论的其他器件:AM2634、AM2434
工具与软件:
大家好
我正在 使用 MCU_SDK_10_00_00_31在 LP_AM2634板上测试 CPSW 外设。
我能够从 Windows PC 正确打开驱动程序和发送到 Windows PC 的 TX/RX 帧。
但是我还有一个问题未决。
1)如何 从驱动程序获取链接速度和双工? 我 期望 速度100Mb,但我写的例行程序 给我只有 2MB
2) 配置 CPSW 的正确方法是: 通过一个端口实现与餐厅世界的 PHY 连接、并通过 SYSCFG 在内部实现与同一演示板的 MAC 连接? AM2434和 SYSCFG 是否支持此配置?
3)一个 类似以下的架构是可行的? 如果是、我 需要 两个 R5F 内核、那么我是否需要系统工程?
PHY0<->CPSW0<->MAC0 <--> MAC1<--> CPSW1<--> PHY1
||
R5F00 R5F10
非常感谢
此致
M