This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM261:如何跳过 CCS 中 SysConfig 文件的自动生成

Guru**** 2605955 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1480906/lp-am261-how-to-skip-autogeneration-of-sysconfig-files-in-ccs

器件型号:LP-AM261
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你(们)好

是否有跳过 SysConfig 文件生成的直接方法?
我需要对自动生成的文件进行更改、因为 SysConfig UI 未提供所有需要的配置(e.x ospi 中的 DAC 模式)。  

我想先生成文件、然后根据需要进行更改、再使用 CCS 进行构建(仅限)。 目前、CCS 会覆盖更改的文件。  

请建议如何操作。  

如果不存在直接功能、则最好在将来的版本中包含该功能。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    感谢您的提问、

    目前、该过程是执行一次 syscfg 文件生成、然后复制生成的文件到另一个文件夹中

    从构建中排除 example.syscfg 文件、并添加复制所生成文件的文件夹路径、然后进行重建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、您可以使用此方法、它应该适合您的用例