This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:在 TI-RTOS 中运行的 HTML 页面中的 Ajax 实现

Guru**** 2930600 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1479043/tm4c129encpdt-ajax-implementation-in-html-pages-running-in-ti-rtos

器件型号:TM4C129ENCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具与软件:

大家好、

我正在一个工程中、使用 html 页面来配置工艺参数并显示计算出的实时数据、这些数据会因 传感器输出而异。

TI-RTOS (使用了 NDK 库)、用于 html 页面。

我想在 html 页面中实现一个功能、以更新实时数据(文本格式)而不刷新页面

我知道使用 Ajax 可以实现相同功能、但我不确定它 在 TI RTOS 中的兼容性

所以请告诉我可行的可能性、如果可行、则提供相同实施的指导(代码示例将非常有用)

急切地等待社区成员的回应..

谢谢