This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:如何连接 RJ45连接器的 ETH_EARTH

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, TMDSCNCD263, DP8386X-ASPEED-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472197/am2634-how-to-connect-eth_earth-of-rj45-connector

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD263DP8386X-ASPEED-EVMDP83869

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将 EVM 板用于 AM2634控制卡(TMDSCNCD263)。 我尝试通过参考该电路板原理图来设计定制电路板。

我有以下几个问题:

  1.  如何将 ETH_EARTH 从屏蔽引脚15和16连接? 我是否需要连接到外部电路板的机箱接地? 它在此 EVM 板上的连接情况
  2. 搭接电阻器设置有点令人困惑。 我还检查了 DP8386X-ASPEED-EVM 的原理图。 请提供精确的 Strap 配置电阻设置。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    [报价 userid="600579" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472197/am2634-how-to-connect-eth_earth-of-rj45-connector "] 如何将 ETH_EARTH 从屏蔽引脚编号15和16连接? 我是否需要连接到外部电路板的机箱接地? 此 EVM 板上的连接方式[/QUOT]

    RJ45连接器 ETH_EARTH 引脚15和16连接到一个独立的 ETH_EARTH 平面、与 TMDSCNCD263上的所有3个 RJ-45共享。

    RJ45连接可以是特定于 PHY 的。 一些 PHY 要求 RJ-45来具有 R/C GND 隔离电路。 例如、在 TMDSCNCD263上、RJ-45连接器 J7 (连接到 DP83869)具有 R/C GND 隔离:

    而连接到 DP83826的 RJ-45连接器 J1没有:  

    有关 RJ-45连接的信息、可查阅 PHY 特定的数据表。

    在 TMDSCNCD263上、您可以看到 ETH_EARTH 平面:

    [报价 userid="600579" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472197/am2634-how-to-connect-eth_earth-of-rj45-connector "]
    1. 搭接电阻器设置有点令人困惑。 我还检查了 DP8386X-ASPEED-EVM 的原理图。 请提供精确的 Strap 配置电阻设置。

    [报价]

    可以参考 PHY 数据表中的自举电阻器配置。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    [不是 TI 员工、而是同行工程师]

    我想指出的是、这里的"接地"端接与 EMC 相关、而不是功能性。 如果您在 EVM 上移除它们、电路应该会正常工作。 但是,如果您将产品封装并进行 EMC 测试,您可能会发现它们非常有用。

    从各种 TI EVM 和数据表中可以看出、建议是相似的、并且值也各不相同。

    要点是:
    -在这种情况下,如果您的应用程序没有连接交流电,则接地可能与机箱相同
    -在变压器和地球之间有一个"Bob Smith 端接"。 所需的功能
    -接地和接地之间有一个端接(1MEG//4.7nF)。 确保封装尺寸允许2kV+的电弧、因为 ESD 可能会跳转并损坏物品。