This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:上电后配置引导模式

Guru**** 2607555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1479194/am2432-configure-the-boot-mode-after-powerup

器件型号:AM2432

工具与软件:

我正在 使用 AM243x-EVM。

我尝试在加电时以开发模式加载固件、

JATG 加载后、我尝试将引导模式切换到 DFU 模式(通过配置引导模式切换器)、以使我的应用程序可以识别 USB 端口。

但它不起作用。

我想知道是否推荐这种方法。

请建议是否有任何实现此目的的建议。  

谢谢。

谢谢、此致

郝(王浩)