This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:USB 主机

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1480204/launchxl2-rm57l-usb-host

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L

工具与软件:

您好!

此 LaunchPad 是否能够用作 USB 主机?

是否存在具有此功能的其他一些 LaunchPad?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    RM57x 不包含 USB:

    在 Hercules 系列中、USB 可用于以下控制器、

    一些 RM48x 和 RM46x 控制器。

    有关更多详细信息、请参阅以下链接:

    Arm Cortex-R MCU 产品选择|德州仪器 TI.com

    我们的一些新控制器(如 AM243x)还包含 USB。

    可以根据项目要求选择控制器。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。