This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:设置1KB 扇区进行擦除时数据闪存中的擦除序列

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1480526/lp-mspm0g3519-sequence-of-erase-in-data-flash-followed-when-a-1kb-sector-is-set-for-erase

器件型号:LP-MSPM0G3519

工具与软件:

大家好、团队成员:

请帮助我了解当在指定寄存器中更新命令时、如何在1KB 扇区中执行擦除。

如果要对存储器0x41D00000至0x41D00400 (1KB 扇区区域)进行擦除

擦除是从0x41D00000开始并继续执行以下地址直至结束、还是会在该扇区内遵循随机擦除序列、而不是从起始地址开始?

帮助我解决该问题。 谢谢。

此致、

以斯瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eswar:

    擦除是从0x41D00000开始并按以下地址继续直到结束、还是会按照该扇区内不是从起始地址开始的随机擦除序列进行?

    这是随机的。 在整个擦除操作完成之前、我们无法保证其任何地址的值。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    我懂了。 非常感谢您的答复。

    此致、

    以斯瓦尔