This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:时钟信号的上电序列

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1480056/am263p4-q1-power-up-sequence-of-clock-signal

器件型号:AM263P4-Q1

工具与软件:

大家好、团队。

我想知道上电时的时钟序列。

上电后、输入时钟(如果使用晶体、则为 XI)、然后释放 Poz 复位。 是否有任何时序规格?

此外、如果使用晶体、那么了解在释放复位后微控制器输出 XO 是否正确?

Jpanese 备忘录

パワーオン時のクロックのシーケンスを教えてほしい μ A
電源オン後にクロック入力(水晶を使用する場合、XI)、さらにその後PoZリセットが解除になると考えられるが、タイミング規定はあるのか
また水晶を使用している場合、XOはリセット解除後にマイコンから出力される認識でいいか μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yohei-San、

    [报价 userid="571583" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1480056/am263p4-q1-power-up-sequence-of-clock-signal "]通电后、输入时钟(如果使用的是晶振、则为 xi)、然后释放 Poz 复位。 是否有任何时序规格?[/QUOT]

    这两者都不存在、但如果振荡器无法正确启动、则器件通常会无法引导。 有可能让器件在跛行模式下引导、但却不能运行这样的高性能系统。

    [报价 userid="571583" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1480056/am263p4-q1-power-up-sequence-of-clock-signal 并且、如果使用了晶振、明白复位释放后从微控制器输出 XO 是正确的吗?

    我不确定我是否能完全理解这个问题、但是如果您的意思是、XTAL_XO 的 MCU I/O 是否能够正常工作并能与有源振荡器配合工作、那么答案是肯定的。 在释放复位之后以及一旦晶体开始输入到 MCU 中、它将开始工作。

    此致、

    Ralph Jacobi