This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:SPI 闪存读取和放大器;写入

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1471253/tm4c1294ncpdt-spi-flash-read-write

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

我正在 TM4C1294NCPDT MCU 和 MX25L51245G 闪存之间使用 SSI 通信、但我无法正确读取连续写入的数据。 如何检索不包含垃圾字符或空字符的数据? 当我尝试写入连续数据然后逐行读取它时、我会收到以下日志:

正在写入数据1...
写入数据0x000000:{ATE-EVENT:354033090105,688,110、ALARM、EVENT、NORMAL、ACTIVE、PRIMARY、1,001,2019-07-13T08:24:14+00:00、Common Fire Alarm}

写入数据0x000075:

数据写入0x000000:{ATE-EVENT:354033090105,688,110、ALARM、EVENT、NORMAL、ACTIVE、PRIMARY、1,001,2019-07-13T08:24:14+00:00、Common Fire Alarm}

正在写入数据2...
写入数据0x000077:{"ATE-EVENT":"354033090105,688,950、报警、事件、正常、活动、辅助、1025、02019-07-13T09:08:35+00:00、SIM 故障"}
写入数据0x0000EB:

数据写入0x000077:{"ATE-EVENT":"354033090105,688,950、报警、事件、正常、活动、辅助、1025、02019-07-13T09:08:35+00:00、SIM 故障"}
正在写入数据3...
写入数据0x0000ED:{"ATE-EVENT":"354033090105,688,774、状态、事件、正常、活动、辅助、114、02019-07-13T09:08:57+00:00、低信号"}
写入数据0x000161:

写入数据0x0000ED:{"ATE-EVENT":"354033090105,688,774、状态、事件、正常、活动、辅助、114、02019-07-13T09:08:57+00:00、低信号"}
正在读取所有存储的数据...
行:3 0! 4$(0(354 30 001 %6 ($ a`` a d`dd$ dcbl`` a 0$,0 !0) 1000008(07)0000 (
行:2美元)、普通火警器
线路:{"ATE-EVENT":"354033090105,688,950、alarm、event、normal、active、secondary、1025,02019-07-13T09:08:35+00:00、SIM failure"}
行:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我不明白你的日志是什么意思。 谁打印这些日志? 您是否正在使用一些定制的 SPI 闪存库? 您从哪里获得库?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
       我将 FreeRTOS 用于 TM4C129 MCU。我使用了  #include "driverlib/ssi.h"  未使用其他自定义库。 我正在尝试在中写入和读取数据   MX25L51245G 闪存  驱动器芯片。 日志是通过 UART 读取的、我在上面向您分享了该 UART。 我能够通过命令写入数据  MX25_CMD_WREN (0x06)。  这可能会带来问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享代码?

    我仍然不清楚您是如何写入和读取 SPI 闪存以及如何通过 UART 输出日志。  

    什么是 MX25_CMD_WREN? 我怎么知道这个函数在做什么? 这必须是您自己的函数、当然不是 TivaWare SDK 函数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这里有  "driverlib/ssi.h" 创建了 用于闪存写入的函数、  

    void EEPROM_PageWrite(uint32_t address, char *data, uint32_t length)
    {
    uint32_t i;
    // Send Write Enable command
    EEPROM_WriteEnable();
    // Begin write operation
    EEPROM_CS_LOW();
    // Send Page Program command
    SSIDataPut(SSI3_BASE, MX25_CMD_PP);
    while (SSIBusy(SSI3_BASE));
    // Send address (24-bit address, MSB first)
    SSIDataPut(SSI3_BASE, (address >> 16) & 0xFF);
    while (SSIBusy(SSI3_BASE));
    SSIDataPut(SSI3_BASE, (address >> 8) & 0xFF);
    while (SSIBusy(SSI3_BASE));
    SSIDataPut(SSI3_BASE, address & 0xFF);
    while (SSIBusy(SSI3_BASE));
    // Write data
    for (i = 0; i < length; i++)
    {
    SSIDataPut(SSI3_BASE, data[i]);
    while (SSIBusy(SSI3_BASE));
    }
    // End write operation
    EEPROM_CS_HIGH();
    // Log the write operation
    snprintf(log_buffer, sizeof(log_buffer), "Written data 0x%06X: %.*s\r\n", address, length, data);
    UART2Write(log_buffer, strlen(log_buffer));
    // Wait for the EEPROM to complete the write operation
    SysCtlDelay(1000); 
    }

     来自以下函数、面临数据读取问题。 此外、我提到过的日志会从 SPI 芯片中读取并存储在 log_buffer 中。  

    void EEPROM_ReadAllData(uint32_t start_address, uint32_t max_length)
    {
    char read_buffer[PAGE_SIZE] = {0};
    char line_buffer[PAGE_SIZE] = {0};
    uint32_t current_address = start_address;
    uint32_t bytes_read = 0;
    uint32_t line_index = 0;

    while (bytes_read < max_length)
    {
    // Read a page of data
    memset(read_buffer, 0, PAGE_SIZE);
    EEPROM_Read(current_address / PAGE_SIZE, read_buffer, PAGE_SIZE);
    int i;
    // Process the read buffer line by line
    for (i = 0; i < PAGE_SIZE; i++)
    {
    if (read_buffer[i] == '\0' || read_buffer[i] == '\r' || read_buffer[i] == '\n')
    {
    // End of line or data
    if (line_index > 0)
    {
    line_buffer[line_index] = '\0'; 
    snprintf(log_buffer, sizeof(log_buffer), "Line: %s\r\n", line_buffer);
    UART2Write(log_buffer, strlen(log_buffer));
    line_index = 0; 
    }
    }
    else
    {
    line_buffer[line_index++] = read_buffer[i];
    }
    }

    current_address += PAGE_SIZE;
    bytes_read += PAGE_SIZE;
    }
    }

     这里、提及的 MX25_CMD_PP (0x02)、 MX25_CMD_WREN (0x06) WRITE_ENABLE 具有这些命令、可以为闪存芯片上的相应函数启用地址  MX25L51245G。  PAGE_SIZE 设置为264。 对于闪存读取、  

    void EEPROM_Read(uint32_t page, char *buffer, uint32_t length)
    {
    uint32_t address = page * PAGE_SIZE;
    uint32_t i, rx_data, dummy;

    EEPROM_CS_LOW();

    // Send Fast Read command
    SSIDataPut(SSI3_BASE, MX25_CMD_FAST_READ);
    while (SSIBusy(SSI3_BASE));

    // Send address (24-bit address, MSB first)
    SSIDataPut(SSI3_BASE, (address >> 16) & 0xFF);
    while (SSIBusy(SSI3_BASE));
    SSIDataPut(SSI3_BASE, (address >> 8) & 0xFF);
    while (SSIBusy(SSI3_BASE));
    SSIDataPut(SSI3_BASE, address & 0xFF);
    while (SSIBusy(SSI3_BASE));

    // Send dummy byte (required for Fast Read)
    SSIDataPut(SSI3_BASE, 0xFF);
    while (SSIBusy(SSI3_BASE));

    // Clear RX FIFO
    while (SSIDataGetNonBlocking(SSI3_BASE, &dummy));

    // Read data
    for (i = 0; i < length; i++)
    {
    SSIDataPut(SSI3_BASE, 0xFF); // Dummy byte to clock out data
    while (SSIBusy(SSI3_BASE));
    SSIDataGet(SSI3_BASE, &rx_data);
    buffer[i] = (char)(rx_data & 0xFF);
    }

    // Null terminate the buffer
    buffer[length] = '\0';

    EEPROM_CS_HIGH();
    }

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    但我无法正确读取连续写入的数据。 [报价]

     抱歉、我真的不知道您为什么阅读到意外数据。 您说您无法读取连续写入的数据。 我有几个问题。  

     -如果你只是做一个简单的写入,然后读,而不是连续的写入? 你能让它正常工作吗? 这是为了确定问题是与连续写入有关、还是与仅写入一次或不经常有关。  

     -你的日志字符串似乎很长。 您能否做一个实验来写入简单和简短的数据? 您是否能够读回短数据? 这是为了确定问题是否与字符串的长度有关。  

     -我还建议您使用逻辑分析仪来查看 SPI 总线并查看写入和读取了什么数据? 这将极大地帮助调试问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)我看不到页面(256字节)边界的任何让步。 您对0xEB 的写入似乎打包并覆盖了0x00。 [请参阅数据表"(11)页面程序(PP)"说明]。 尝试(正如 Charles 所建议的)一次写和读回一个。

    2)  SysCtlDelay(1000); Are you fairly certain this is longer than Tpp=5ms (max)? It looks rather short.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在读取连续数据之前、我尝试只写入一个数据并读取一个数据。 对于该情况、我可以读取数据、但存在问题、即写入3到5数据然后读取整个数据时。 对于我的情况、首先我需要存储一些数据集、然后我要读取这些数据。 所以,我尝试这样做。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
      将浏览提到的页面一次。 是的、在 SysCtlDelay 中它太短。 我将其设置为 SysCtlDelay (10000000)。 在这里、我能够获得一个写入数据。 读取时出现问题后立即开始计算。   
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有听到你的声音。  我现在将结束该主题。 如果您有任何更新、您可以回写此帖子、并且状态将更改为"已打开"。