This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:IPC Notify、而不是 SGI

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1470661/am2434-ipc-notify-instead-of-sgi

器件型号:AM2434

工具与软件:

大家好、团队成员:

AM2434没有软件中断吗?  我在 TRM 中检查了 R5F0-0内核的中断映射、但找不到。  

IPC Notify 的使用方式是否可以类似于 软件中断?

此致、

Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mari、如果您能向我们提供有关您用例的更多详细信息、那就太好了。 我想您需要通知内核之间发生"事件"、如果是、则可以使用 IPC。 但请记住、IPC 的主要目的是 内核之间的通信、即通过 发送 消息来 同步 任务 或 共享 数据、但存在相关的延迟。

    在寻找这个问题时、我发现我们在 MCU+SDK AM243x MCU+ SDK:OSAL 迁移指南中确实没有替代 PDK 的 SWI API。 但是、我在 FreeRTOS 中找到了实现此目的的其他几种方法、下面有几种选项

    硬件中断、 RTOS 计时器、 任务通知、 直接任务切换、 延迟中断处理

    如前所述、请让我们了解有关用例的更多详细信息、以便我可以通过合适的专家来帮助我们提出想法或为我们提供示例

    谢谢!

    Paula.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mari、我现在将关闭此主题、如果您有任何其他问题、我们可以重新打开它

    谢谢!

    Paula.