This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:Uniflash-刷写 SDK 示例

Guru**** 2521160 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1479760/lp-am243-uniflash-flashing-sdk-example

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHAM2434

工具与软件:

您好;

我使用的是 uniflash 8.8.1版本、我想刷写 i2c led MCU+示例。

我的引导模式采用"QSPI 引导模式"配置。  




在第1步中、我选择"Debug Probe"和"my launchpad"





在步骤2中、我选择了 i2c LED 示例的 sbl_ospi_release_image ti 图像文件和应用图像





单击"加载"按钮后、似乎所有操作都成功完成、但当我检查应用程序是否在串行终端上运行时、我看到以下错误:



您能告诉我我哪里错了吗?

好的
卡迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadir:

    您是否使用了定制板/定制闪存器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    NI 这是 LP/AM2434 Launchpad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadir:

    您已尝试使用 MCU + SDK 中提供的命令行 uart_uniflash 来刷写相同的示例、如果使用 MCU + SDK 中提供的 uart_uniflash、您能否检查是否出现相同的错误。

    此致、

    开会。