This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:功耗估算

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1480071/am263p4-power-estimation

器件型号:AM263P4

工具与软件:

大家好、团队成员:

我计划使用 AM263P4器件的所有8个 CAN FD 端口。 如何估算在3.3V 下以5Mbps 速率运行的所有8个 CAN 端口的功耗? 我没有注意到、在100%利用率下、在5Mbps 和8Mbps 速度之间调整工具设置时、3.3V 功耗发生了显著变化。

此100%利用率是指全部8个 CAN 端口还是仅一个端口?

谢谢

Dilip Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dilip:

    这一100%利用率是指所有8个 CAN 端口还是仅指一个

    它指全部8个 CAN 端口。

    Unknown 说:
    在100%利用率的情况下、在5到8 Mbps 速度之间调整工具设置时、我还没有注意到3.3V 功耗的明显变化。

    是的、 上述设置没有显著差异。 总体而言、与 1.2V 电源轨上的功耗相比、从3.3V 电源轨上的外设消耗的功耗(即内核电源)微不足道。 附加了器件数据表中的最大功耗表作为参考、得出了2个值之间的差异: