This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:无法将 MCU 与 UniFlash 8.6.0连接

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1478181/mspm0c1104-couldn-t-connect-mcu-with-uniflash-8-6-0

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

如果 选择擦除方法:  在游戏完成后仅擦除主内存。  下次使用 UniFlash 时、还可以进行连接和 progam MCU。

但是、如果 选择擦除方法: 擦除主存储器和 NONMAIN 存储器、游戏完成后、下次使用 UniFlash 时无法连接 MCU。 CS 也无法连接该 MCU。

该 MCU 该怎么做?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误地擦除 NONMAIN 区域可能会导致不可预测的行为、 您可以参阅 适用于 MSPM0的 UniFlash 指南以恢复器件。  

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我仍然找不到 UniFlash 指南中的恢复指南。 你能告诉我细节吗?

    我尝试了下面的设计流程指南、但它无法正常工作

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误您的时间、您可以尝试通过以下文件恢复出厂设置。  e2e.ti.com/.../Unlock-MSPM0-1.1.pdf

    此致、
    Peter