This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:多核项目管理和电机控制 SDK (MCU+SDK)版本升级

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469989/am2434-multi-core-project-management-and-motor-control-sdk-mcu-sdk-version-upgrades

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、团队成员:

如果我的客户想要开发一个多核项目 、并同时使用工业通信 SDK、电机控制 SDK 和 MCU+SDK 项目、我认为应该只使用包含所有必需 SDK 软件包的电机控制 SDK。  

  1. 不过、如果我的客户已经拥有自己已经在使用的 MCU+SDK 项目、他们如何才能更轻松地顺利迁移到电机控制 SDK 项目?
    1. 我查看了 Motor Control SDK 文档中提供的迁移指南、但无法理解突出显示的行...  这是否意味着将电机控制 SDK 中的文件夹复制到列出的 MCU+SDK 文件夹位置? 或者从 MCU+SDK 到电机控制 SDK 的另一种方法是什么? 如果是后者、我不确定如何操作、因为 MCU+SDK 中没有预先包含的电机控制示例或源。
  2. 如果他们当前使用的 MCU+SDK 版本高于电机控制 SDK 中包含的版本、是否可以升级所包含的 MCU+SDK 版本? 如果是、他们如何做到这一点?
  3. 如果他们想将一个内核(即 R5_0_0)的项目复制到另一个内核(即 R5_0_1)、他们可以怎么做?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    津野田山

    [报价 userid="499871" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469989/am2434-multi-core-project-management-and-motor-control-sdk-mcu-sdk-version-upgrades "]但是、如果我的客户已经拥有一个他们已经开发的 MCU+SDK 项目、他们如何才能最轻松地顺利迁移至 Motor Control SDK 项目?
    1. 我查看了 Motor Control SDK 文档中提供的迁移指南、但无法理解突出显示的行...  这是否意味着将电机控制 SDK 中的文件夹复制到列出的 MCU+SDK 文件夹位置? 或者从 MCU+SDK 到电机控制 SDK 的另一种方法是什么? 如果是后者、我不确定如何操作、因为 MCU+SDK 中没有预先包含的电机控制示例或源
    [报价]

    无需手动移动文件夹。 此问题是否与 (+) AM2434:将电机控制 SDK 功能添加到 MCU+ SDK 项目-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛相同 ?

    如果他们当前使用的 MCU+SDK 版本高于电机控制 SDK 中包含的版本、是否可以升级附带的 MCU+SDK 版本? 如果是、他们如何做到这一点?

    可以通过替换已安装的电机控制 SDK 中的 MCU_PLUS_SDK 文件夹来更新 MCU+ SDK。 但这是 MotorControl SDK 的未测试版本-因为 MCU+ SDK 将会更改。 您是否在寻找任何特定的 MCU+ SDK 版本?

    [报价用户 id="499871" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1469989/am2434-multi-core-project-management-and-motor-control-sdk-mcu-sdk-version-upgrades "]
    1. 如果他们想将一个内核(即 R5_0_0)的项目复制到另一个内核(即 R5_0_1)、他们可以怎么做?

    [报价]

    如果客户希望以此为不同内核上的项目起点、可查看 MCU+ SDK 中的空示例。 在这里复制是什么意思? 如果不需要更改内核级别代码、我们可以将二进制文件加载到合适的内核中。

    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhaval:

    感谢您的答复。 我可以关闭另一个线程、然后继续在这里。

    由于他们需要从电机控制 SDK 工程开始、以获取 SysConfig 中的所有功能、如果他们要创建系统工程、但将默认的空工程更改为电机控制 SDK 工程、他们如何做到这一点? 它们是否会更改 makefile_system_ccs_bootimage_gen? 他们是否需要更改链接器的其他项目设置?  

    关于从一个内核到另一个内核的工程复制、由于电机控制 SDK 中的大多数工程都只提供给 r5fss0-0内核、我想知道如果要将工程移植到 r5fss1-0内核、是否需要更改多核工程的任何其他内容。

    MCU+ SDK 可通过替换已安装电机控制 SDK 中的 MCU_PLUS_SDK 文件夹来进行更新。 但这是 MotorControl SDK 的未测试版本-因为 MCU+ SDK 将会更改。 您是否正在寻找任何特定的 MCU+ SDK 版本?[/QUOT]

    由于此处列出的系统工程错误、他们希望升级到 v.10.1:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1467956/am2434-configuring-mpu-settings-but-instance-limit-has-been-reached/5641932#5641932

    系统工程似乎存在一些错误、而不仅仅是 MPU 区设置。 我认为只需升级 Motor Control SDK 中的 SDK 版本、比修补 v.9.02中的所有错误要容易得多

    此致、

    Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    津野田山

    我们计划在4月发布基于 MCU+ SDK 10.01的电机控制 SDK。



    此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhaval:

    感谢您的响应。

    遗憾的是、他们不能等到4月。

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhaval:

    因此、他们将使用电机控制 SDK 9.2推进。 他们仍然想知道如何将工程从 r5f0-0移植到 r5F1-1。 他们是否必须从 r5F1-1的空工程中编译该工程、并将所有引脚设置和文件复制到此空工程? 是否有更简单的方法可以移植到不同的内核? 链接器和存储器设置也必须不同、对吧?

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    津野田山

    一般的指导原则是从适用于任何内核的空工程开始、并在顶部添加内容。 客户可以从 r5F1-1空工程开始、然后从其应用添加更改。

    如果使用系统工程、则基于 SysConfig 的存储器配置器将查找存储器冲突。 否则、客户必须手动确保避免冲突。

    以下链接可能会有所帮助:

    此致

    Dhaval