This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:错误-600 @ 0x0、找不到所需的动态库

Guru**** 2605325 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1479799/uniflash-error--600-0x0-a-required-dynamic-library-could-not-be-located

器件型号:UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28035

工具与软件:

我有一台 Windows 7 32位计算机、并且我已经在这台计算机上安装了 UniFlash 4.6、以便对 C2000器件进行编程。

据我所知、这是32位 Windows 操作系统上支持的 UniFlash 的最后一个版本。

尝试编程时、显示错误-600、如上所示。

这是 UniFlash 独立安装。 我没有在这台机器上安装 Code Composer。

似乎缺少 DLL。 这是什么,我可以从哪里得到它-如果这实际上是问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的器件和调试探针与此完全相同? 您看到的错误的最常见原因是目标配置无效。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的器件是一个采用 XDS100v3的 TMS320F28035。 抱歉、它以某种方式发布在 Arm 论坛中。 我还在 C2000论坛中交叉发布了同样的问题。 我会将这个标记为已解决。