器件型号:LP-MSPM0G3519
工具与软件:
团队成员、您好!
我有 TI 提供的示例案例、读取地址为0x00001000、允许执行读取操作、而不会出现任何问题。
现在尝试 从0x41D00000区域开始读取数据。
使用这个修改后的函数"EEPROM_TypeA_IncReadData"尝试将其更改为从0x41D00000开始读取、请找到 eeprom_emulation_type_a.c 文件的附加文件以供参考。
请帮助我解决此问题。 本条目是否有其他具体程序需要遵守?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:LP-MSPM0G3519
工具与软件:
团队成员、您好!
我有 TI 提供的示例案例、读取地址为0x00001000、允许执行读取操作、而不会出现任何问题。
现在尝试 从0x41D00000区域开始读取数据。
使用这个修改后的函数"EEPROM_TypeA_IncReadData"尝试将其更改为从0x41D00000开始读取、请找到 eeprom_emulation_type_a.c 文件的附加文件以供参考。
请帮助我解决此问题。 本条目是否有其他具体程序需要遵守?
谢谢。
尊敬的 Luke:
感谢您的答复。
您能否说明确认这是否是需要检查是否存在 ECC 违例的寄存器? - SYSSTATUS 在 SYSCTL 下。 此寄存器中的 ECC 错误位设置为 true。
只是想确保从存储器中读取数据时是否会发生与您之前所说的编程时发生同样的问题?
因此、对于数据闪存的该地址0x41D00000、我们必须使用具有 ECC 的编程、以便在处理读取时不会出现任何问题。
您还可以建议是否可以针对此0x41D00000禁用 ECC 吗?
如果我们 要在没有 ECC 的情况下使用存储器、我们是否应该继续处理0x41E00000区域?
但0x41e00000始终显示如下所示、

请指导我们如何 编程和读取此0x41E00000区域?
此致、
以斯瓦尔