This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:有关在 MSPM0L1304 MCU 上为两个边沿设置输入捕捉的查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1479035/mspm0l1304-inquiry-about-setting-input-capture-for-both-edges-on-mspm0l1304-mcu

器件型号:MSPM0L1304

工具与软件:

  • 我正在尝试在 MSPM0L1304 MCU 上使用 TIMERG1的输入捕捉功能来检测下降沿/上升沿。
  • 在 SYSCFG 中选择相应选项并编译后、我会遇到编译错误。

  • 它似乎DL_TIMER_CAPTURE_EDGE_DETECTION_MODE_EDGE未定义。 这可能是库错误吗?

  • 不应GPTIMER_CCCTL_01_CCOND_CC_TRIG_EDGE定义为DL_TIMER_CAPTURE_EDGE_DETECTION_MODE_EDGE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在测试过程中遇到了相同的问题、我会将其报告给团队。 请耐心等待回复,谢谢!

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDK 中可能缺失、我会将问题反馈给负责 IT 并做出改进的团队。 感谢您的支持!

    关于您的应用、如果您使用下降沿/上升沿 模式、您当前可以使用原始的"GPTIME_CCCTL_01_CCONV_CC_TRIG_EDGE"或像上面的屏幕截图所示那样通过枚举自己对其进行定义。

    此致、
    Peter