This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:Σ-Δ(SDFM)时钟反相

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1479730/am2434-sigma-delta-sdfm-clock-inversion

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的专家:

对于 SDFM SysConfig 配置、 可以通过设置使时钟反相 启用 ChannelX 时钟反相 .

您能否进一步说明一下 正常运行 是 A 上升沿还是下降沿有效边沿模式? 如果数据应在上升沿被锁存、则需要什么设置?

谢谢!

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    Unknown 说:
    您能说明一下 正常运行 是 A 上升沿还是下降沿有效边沿模式? [报价]

    正常工作采用上升沿模式。 启用反转后、数据将在下降沿被锁存。

    谢谢、此致、

    Achala Ram