This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:通过片上 BSL 将固件下载到 MSPM0L1106时出现 UniFlash 错误

Guru**** 2920420 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1106, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1478100/mspm0l1106-uniflash-error-on-downloading-firmware-to-mspm0l1106-through-onchip-bsl

器件型号:MSPM0L1106
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们带有 MSPM0L1106的产品 PCB 最近已准备就绪。 我尝试使用 UniFlash v9.0.0.5086通过片上 BSL 将固件编程到 MSPM0L1106。

以下错误在结束时产生、如下所示、日志文件也已附加。 请帮助建议问题将会是什么以及如何解决。 谢谢。

AlanC。

e2e.ti.com/.../BSL_5F00_Download_5F00_Error_5F00_3.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alan:

    您可以验证程序在烧录 固件后是否正常运行、错误消息"Image loading falled: Try manual bootloader calling"可能是软件的错误消息。 我们过去遇到过类似的问题、但它不会影响使用。 我将向 SDTO 团队进一步核实此问题。  但是、首先让我们确认您的代码是否按预期运行。

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:


    感谢您的支持。 我测试过、即使错误出现、固件似乎也能正常工作。 请帮助跟进您的 SDTO 团队、以便很快推出更新版本。 此外,我在 UniFlash 上有以下发现和建议:


    1.正如我测试时看到的、UniFlash 会在器件触发的 BSL 模式中发生以下错误、具体是 NRS 或首次固件触发的 BSL 模式。 它需要第二次触发它。  我希望 UniFlash 可以拥有某种机制、可通过在按下"Load Image"按钮后发送命令来检查 BSL 模式。 这是因为此错误似乎是由 COM 打开或其他程序(例如 SSCOM)关闭引起的。


    2.希望固件加载完成时有一个重启选项。 选项将是:
    -无法重新启动。
    -重新启动而不输入 BSL。 (尤其是此选项、因此器件可以在不再次进入 BSL 的情况下工作。)
    - POR 重启等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    很高兴听到 它没有影响您的应用! 感谢您的建议、我会将您的建议转交给 SDTO 团队。 如果没有其他内容、我将关闭该线程。 如果您遇到任何新问题、请随时提交新帖子。

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我对您的安排很满意。 感谢您的支持。

    AlanC。