This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1477196/am2434-am2434

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好!

我正在尝试确定 DDR4 SDRAM 器件是否可连接到 AM2434LVX。 我注意到 SysConfig 1.22不提供此选项。 您能否说明一下这种配置是否受支持?

谢谢!
Baruch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有显示 LVX 封装的数据表?  我不知道这一点

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是最后一个项目中的一个错误、我将使用 alv 软件包。