This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432:DLR 监控器无法在 RGMII 模式下工作

Guru**** 2605275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1479070/am2432-am2432-dlr-supervisor-can-not-work-in-rgmii-mode

器件型号:AM2432
Thread 中讨论的其他器件:LP-AM243

工具与软件:

您好!

我目前正在 RGMII 模式下使用 SDK【"EtherNetIP_DLR_supervisor _v0.2.zip"】和 ICSSG 固件对 DLR 监控器功能进行调试。 我发现端口上的链路断开和链路建立事件导致网络端口停止发送/接收数据包。

LP-AM243 LaunchPad 上发生同样的问题:

RGMII 模式演示【ethernetip_adapter_generic_device_rgmi_demo_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang】无法处理链路状态更改。
MII 模式演示【ethernetip_adapter_generic_device_mII_demo_am243x-lp_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang】在相同条件下可正常运行。
请帮助我了解如何解决该问题。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关闭该主题、以在内部论坛中进行讨论

    此致、
    Prajith