This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:使用评估板等构建系统的最佳方式

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1479337/ek-tm4c123gxl-best-way-to-construct-system-with-evaluation-boards-etc

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:cc3300

工具与软件:

我目前有一个 TM4C123G 评估板、我想获取一些有关可以为物联网项目获取哪些评估板的帮助

我需要一块支持蓝牙/802.11的电路板

我需要压力和温度传感器

我将需要一个可以支持120VAC 的电流传感器器件

我需要从120到5V 的直流电源转换、因为它是一个电池电源支持板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换句话说、你希望其他人为你完成你的工程设计。

    对于120至5V 的转换、只需从您最喜欢的供应商处获取一个防火墙。

    由于我们不知道您的要求、因此我们无法为您推荐电池。

    TI 拥有 这样的蓝牙模块:

    https://www.ti.com/tool/TTC-3P-BLUETOOTH-MODULES?keyMatch=bluetooth&tisearch=universal_search&usecase=partmatches

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我只想知道 TI 评估板的规格、以便我可以整合一个系统。 目前我有 TM4C123G 评估套件。  

    我看到 TI 有一块 CC3300升压板、但我不确定这是否能同时提供蓝牙和 WiFi 功能、因为在阅读文档时、并不十分清楚。

    我想让客户服务人员为我提供帮助、因为我想了解 TI 拥有的产品、他们让我转到此论坛。 我真正需要的是工程销售。

    我如何获取它们的控制权? 我只想找出 TI 为我制造系统所拥有的最佳器件的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能应该访问每个子系统的论坛:

    无线连接

    很有前途

    概念

    因此相关专家可以权衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。 谢谢。