This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:触发 PWM

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1479251/ek-tm4c1294xl-trigger-pwm

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具与软件:

您好!

它能够通过外部信号触发 PWM?

我想拥有这样的东西:

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是在没有 CPU/中断干预的情况下吗?

    因为您可以让触发原因中断、您可以使用它来启动 PWM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是指 DI 调用一个中断处理程序并在那里编码 PWM 启动?  
    如何停止 PWM?  
    我是否可以对其进行编程、使其产生恒定数量的脉冲、然后停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、但您可以设置另一个计时器、该计时器在 DI 中断时启动、并在 PWM 到期时停止 PWM。