This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:直接对 TM4C123G 进行编程

Guru**** 2606575 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1478658/ek-tm4c123gxl-programming-the-tm4c123g-directly

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具与软件:

背景:

 多年来、我一直将 EK-TM4C123GXL Tiva Launchpad 作为嵌入式 MCU 用于控制某些设备(电机控制器等)。  最近、Launchpad 已开始分配、但从长远来看、我 需要的数量将无法获得。

为了减少 我对 EK-TM4C123GXL 的依赖、我计划使用 Launchpad 电路并将其放入我的 PCBA 上。  现在、我的 PCB 只有两个 可插入 Launchpad 的20引脚接头。

我已经下载了 EK-TM4C123GXL 的设计文件 、可以查看焊盘中的原理图和布局(谢谢您的发送 BTW!)。  我注意到、Launchpad 上有两个 TM4C123G IC:U1和 U2。  U2似乎用于 JTAG 调试和 U1 IC 编程。  

现在、对于一些问题:

Q1:TI 是否有预先编程到 U2上的代码允许其作为 U1的编程器?   

Q2: 假设 Q1的答案是"否"、 我认为我应该能够 直接在我的电路板上实施 EK-TM4C123GXL 的原理图/布局副本、它应该可以正常工作。  我缺少什么吗?

Q3:是否有任何有关如何采取下一步的示例:将 TM4C123G 和相关电路嵌入到我的电路板上、 完全省去第二个 TM4C123G IC (U2)并允许我直接对(U1) TM4C123G 进行编程?  在我看来、为此目的使用 TM4C123G 32位 ARM 处理器(作为程序员)是大有裨益。  我是否可以使用 FTDI USB 转串行 IC 或 CH-340来对 U1进行编程?  如果是、是否有应用手册或其他文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    Q1:TI 是否有预先编程到 U2上的代码允许它成为 U1的程序员?   [报价]

    是的、LaunchPad 已通过 U2上的固件进行预编程、用作 ICDI 调试探针。   

    [引用 userid="372594" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1478658/ek-tm4c123gxl-programming-the-tm4c123g-directly "]Q2: 假设问题1的回答是"不"、 我认为我应该能够 直接在我的电路板上实施 EK-TM4C123GXL 的原理图/布局布线副本、它应该可以正常工作了。  我缺少什么吗?

    请参阅上面的答案。  

    [报价 userid="372594" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1478658/ek-tm4c123gxl-programming-the-tm4c123g-directly ]Q3:是否有采取下一步的示例:在我的电路板上嵌入 TM4C123G 及相关电路、 完全省去第二个 TM4C123G IC (U2)并允许我直接对(U1) TM4C123G 编程?  在我看来、为此目的使用 TM4C123G 32位 ARM 处理器(作为程序员)是大有裨益。  我是否可以使用 FTDI USB 转串行 IC 或 CH-340来对 U1进行编程?  如果是、是否有应用手册或其他文档?[/QUOT]

    是的、您只需要一个 JTAG 接头、这样您就可以使用所选的任何外部调试探针来对 TM4C123 MCU 进行调试和编程。 XDS110和 XDS200是常用的去 ubg 探针、成本低。  

    TM4C123支持基于闪存和基于 ROM 的引导加载程序。 对于基于 ROM 的引导加载程序、可使用 FTD USB 转串行连接至 UART0。 如果使用基于闪存的引导加载程序、您可以使用任何一个 UART 端口以串行方式对固件进行编程。 有关详细信息和示例、请参阅引导加载程序用户指南、网址 为 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl\boot_serial。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助和详细的答复。