This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:TM4C123GH6PZ - ESD 相关问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1478795/tm4c123gh6pz-tm4c123gh6pz---esd-related-issues

器件型号:TM4C123GH6PZ

工具与软件:

您好、TI

我们在其中一个 ECU 中使用了 TM4C123GH6PZ、但在尝试该产品进行 ESD 认证时、发现产品接触时为4kV (必需为6kV)、空气放电时、发现系统进入挂起状态、并未恢复。 ESD 测试标准是 ISO10605。 即使在执行 RI (辐射抗扰度)测试时、该行为也会重复

已适当注意提供 ESD 保护电源以及按照 TI 给出的适当指南设计的多层 PCB

请让我们知道如何解决这个问题。 Matter 最紧急!

此致

速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表、详细了解绝对最大额定 ESD 和 ESD 经过测试的标准:HBM=2kV、CDM = 500V。