This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:HFXT 看门狗

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1478962/mspm0g3507-hfxt-watchdog

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!  

我对 HFXT 有疑问。 在板上、我有16MHz 外部晶体连接到 HFXIN 和 HFCLK 引脚(PA5和 PA6) VSSOP-28

我想知道是否有监控振荡器工作状态的看门狗。 如果外部振荡器停止并且内部振荡器启动。

是否有一个位可以控制这一点?  

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我们提供了 WWDT 和 FCC 来监控振荡器。  

    如果振荡器突然卡住、则意味着 CPUCLK (MCLK)丢失。 则 MSPM0G3507中的 WDT 无法通过 WDT 检测到它。

    ->原因:G3507中的 WDT 不是独立的 WDT、因此它需要 MCLK 进行同步。

    这可以通过 IWDT 来实现、MSPM0LX22X 和 MSPM0GX51X 系列器件支持 IWDT。  

    ->还需要重置才能恢复。

    B.R.

    SAL