This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-TMS570LC4357- EP:TMS570LC4357-功耗

Guru**** 2581835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1477805/tms570lc4357-ep-tms570lc4357--power-consumption

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377D-TMS320F28377D-DSP EP

工具与软件:

您好!

我计划将其用于某些传感器监控应用。 我需要100个引脚。 我需要像其他微型产品说明书一样提供电流消耗的详细信息。

示例:表4.1的 TMS320F28377D-SYSCLK 在200MHz EP 下的器件电流消耗。

您能否请分享这个表、它对我计算应用所需的确切功率非常有帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队:

    请您回答上述问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:

    您可以在  产品说明书第4.7节中找到功耗信息

    这是数据表链接:

    * EP 基于 ARMRegisteredCortexRegistered-R 内核的 TMS570LC4357-Hercules 微控制器数据表(修订版 A)

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我在数据表中看到了这一点。 我正在查看更多详细信息。 对于我的应用、我需要设计电源备用电路。 如果我得到确切的详细信息、说明 I/O 消耗了多少 CPU1、这将非常有用。 如下所示。

    如果您提供如上表所示的信息、它将对我非常有帮助。

    谢谢。

    Santhosh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:

    数据表中给出的电流消耗未考虑  IO 负载、我们应根据应用添加 IO 负载。

    有关更多详细信息、请参阅以下主题一次:

    (+) TMS570LS1224:BQ79616、BQ79656、BQ79600、BQ79731 -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、

    我查看了上一主题、它显示了温升计算方式、但我将更详细地了解如果我使用25个 ADC 引脚、6个 PWM 引脚、UART、SPI 通信引脚、CPU1等、功耗/电流消耗的情况。 空闲、待机状态、就像上一个状态。

    您能建议如何获取这些信息吗?

    谢谢!

    Santhosh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:

    遗憾的是、我们没有直接提供此类信息、

    您应该需要根据连接微控制器的负载手动估算。

    我们已经讨论了典型的微控制器电流、

    大多数输出引脚的驱动强度通常为2mA。

    您也可以在数据表中找到这些信息。

    因此、根据连接的负载和您使用的引脚数、可以估算功耗。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。