This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:矢量表

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464118/tms570lc4357-vectorcast

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具与软件:

主题:申请 与 TI 安全相关产品专家会面。

尊敬的德州仪器(TI)团队:

我们正在寻求有关使用设计 C 类安全关键型医疗设备的指导 TMS570LC4357 微控制器上。 具体而言、我们想讨论以下主题:

  • 消息流 SafeRTOS 或者会与 Code Composer Studio "HALCoGen" 芯片组。
  • 了解和实施 SafeTI Hercules 诊断库 以提高安全性和可靠性。
  • 单元测试方法、包括等工具 LDRA VectorCast .

为了全面解决这些问题、请你协助安排与 Jagadish Gundavarapu 先生的会议、他的专业知识和经验对我们的项目将是非常宝贵的。

感谢您的支持、我期待您的答复。


此致、

Team Electronics、  

工业设计咨询、

Datchet, United Kingdom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Datchet:

    感谢联系 TI。

    我可以提供有关实施此应用的指导。

    我还想加入 、因为我没有 LDRA 工具的实践经验、但他确实有。

    ——

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jagadish 和 Wang、

    对于使用 TMS570LC4357微控制器的 C 类安全关键型医疗设备的实施、我们感谢您的迅速响应和愿意为我们提供帮助。
    请让我们知道您是否可以参加会议、并更深入地讨论以下主题。

    1. 将 SafeRTOS 与 Code Composer Studio 和 HALCoGen 配合使用。
    2. 了解并实施 SafeTI Hercules 诊断库以增强安全性和可靠性。
    3. 单元测试方法、包括 LDRA 和 VectorCast 等工具。

    我们非常重视您在这些领域的专业知识、并期待您的指导。 请告知我们方便的讨论日期和时间。

    感谢您的支持。

    此致、  

    Team Electronics。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Team Electronics、您好!

    对于延迟响应、我深表歉意、

    我住在印度,我将在上午10点至晚上8点 IST (印度标准时间)可用。

    我的高级同事 住在美国德克萨斯州。

    我需要讨论他的可用性、并在此基础上安排一次会议。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    感谢您的答复。

    我们总部位于英国、从早上7:00至晚上11:00 GMT 灵活。 请告知我们您的可用插槽和首选日期。

    下面提供了一个可能的时间表、供您参考:

    英国时间(GMT) 印度时间(IST) 德克萨斯时间(CST)
    格林威治标准时间下午2:00 下午7:30 IST 上午8:00 CST
    格林威治标准时间下午2:30 下午8:00 IST 上午8:30 CST

    此外、我们想利用这次会议简要概述一下 Code Composer Studio 并了解如何实现 SafeTI Hercules 诊断库 以提高安全性和可靠性。

    在初步情况介绍之后、我们将要求与单独举行会议 QJ Wang 以利用他的专业知识、这些知识对于进一步使用 SAFERTOS 来说是必需的。 请告知我们您是否愿意开始本次会议、之后我们可以安排 QJ Wang 的会议。

    期待您的答复。

    谢谢!
    IDC 电子团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:  

    希望您做得好。 我想知道大家是否可以参加讨论的会议。

    谢谢!  

    IDC 电子团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IDC 电子团队成员、

    我对反应的拖延表示歉意,我已经休息了几天了。

    请于明天晚上8点 IST 创建会议、并尽早与我分享会议邀请。 因为我还想向我的高级同事发出邀请。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。