This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:SDFM PWM 跳闸

Guru**** 2956880 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMDSCNCD263P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1475261/am263p4-sdfm-pwm-trip

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 TMDSCNCD263P、 SysConfig

工具与软件:

嗨、专家:

我有一个关于 SDFM 模块的问题。  
IAM 使用:
CCS 12.8.1.00005
SDK 10_00_00_35
Uniflash 8.8.1.4983
TMDSCNCD263P PROC159E2

我启用了 SDFM 模块上的比较器、以检测测得电流上的过流情况。
此时、我收到一个由 CEVT1 (高电平阈值)触发的中断、然后我的 PWM 变为零。

在参考手册中、我读到、我还可以在不中断的情况下直接关闭 PWM:


我该怎么做? 更准确地说、如何配置我的 systemconfig、以便 SDFM CEVT1触发我的 PWM?


此致
Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    我们的美国团队将于周一休假。 我们的 SDFM 专家将在明天回顾此主题

    谢谢、此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有什么进展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marcel、

    我正在为您研究这个问题。 您能否提供当前中断/PWM 跳闸配置设置(SysConfig 屏幕截图+代码片段)?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marcel、

    该连接通过 PWMXBAR 实现。 您可以将 SDFM COMPL/Z 事件路由到 ePWMx 数字比较/跳闸区事件子模块。

    在 SysConfig 中、通过从边栏的 XBAR 下拉菜单中添加一个 EPWMXBAR 实例来完成此操作。

    另一种方法是使用5类 ePWM 提供的二极管仿真逻辑(DEL)模块。 在这里、您可以通过 OUTPUTXBAR 环路将 SDFM 比较事件路由回 INPUTXBAR、并配置 DEL 模块以将其用作 TRIPH/TRIPL 信号。

    请查看这些信息、如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Zackary Fleenor