This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:v5.1编译器 Linux 安装程序下载

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1477861/tms570ls3137-v5-1-1-compiler-linux-installer-download

器件型号:TMS570LS3137

工具与软件:

大家好!

我正在查找 ti-CGT-ARM 编译器的版本5.1.1 (对于 Linux)。 在下载站点上、我注意到可用的版本低至15.12.0.LTS。 我需要版本5.1.1才能修改旧工程。

有人知道此版本是否可用以及我可以在哪里找到它吗?

提前感谢您的帮助!

此致、
塞尔希奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="643400" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1477861/tms570ls3137-v5-1-1-compiler-linux-installer-download ]在下载网站上、我注意到可用的版本低至15.12.0.LTS。 我需要版本5.1.1才能修改旧项目。

    获得旧版 ARM 编译器的受支持方法是通过以下方式使用 CCS 更新管理器:"Help -> Install Code Generation Compiler Tools"(帮助->安装代码生成编译器工具)

    确保禁用上面突出显示的第一个复选框。

    谢谢

    Ki