This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507:引导加载程序损坏

Guru**** 2769275 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1477649/lp-mspm0g3507-lp-mspm0g3507-bootloader-corrupted

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我在尝试通过 UART 对应用程序进行编程/闪存时遇到此电路板的问题。

问题:意外地,编程应用程序 s/w 地址被选为0x00(我想 BSL 代码启动)。 此外、未通过 UART 对应用程序 s/w 进行编程、因为对于发送的 BSL 连接数据包没有响应。

刷写/编程模式: 通过 UART、调用 BSL 引脚。

问题的发生方式: 方式相同、但地址选择了0x00。

寻找问题解决方案: 如何在目标器件上重新闪存引导加载程序或 BSL 软件、以便进一步使用应用程序进行闪存

评估套件:LP-MSPM0G3507

请指导/帮助 我这个问题、因为它阻碍了进一步的项目工作。

如果需要其他详细信息、请告诉我。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Avanish、

    意外、编程应用程序 s/w 地址被选为0x00 (我想 BSL 代码是起始的)

    您是在 SDK 中使用 BSL 演示、还是使用 ROM BSL 来刷写器件? 您尝试处理的计划地址范围是什么?

    [报价用户 id="643330" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1477649/lp-mspm0g3507-lp-mspm0g3507-bootloader-corrupted 通过同样的方式但选择了地址0x00[/QUOT]

    看起来您将 BSL 代码放在了0x0 (辅助 BSL 演示?)中、然后您的闪存映像突然擦除 BSL 代码。

    我需要更多信息来了解您的问题。

    谢谢。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    根据示例代码(bsl_host_mcu_to_mspm0g1x0x_g3x0x_target_uart)、

    它应该在0x10上刷写/编程应用程序、但我选择了0x0000、之后 BSL 不会响应来自主机的任何命令。 因此我怀疑 BSL 代码保留在地址0x00、该地址被损坏或擦除。

    现在、如果可以再次刷写 BSL 代码、则可以通过 UART 对进一步的应用程序进行编程或刷写。

    我在这方面寻求帮助/支持。 请建议我在这里需要做的一切(有确切和明确的细节)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avanish、

    好的、您正在使用主机 MCU 来刷写 MSPM0G 器件。

    您通过 BSL_invoke 引脚进入 MSPM0G 器件中的 BSL 模式。 ->您是否正在使用基于 ROM 的 BSL? 或者您正在使用其他 BSL 代码。 这是不可避免的。

    因此我怀疑 BSL 代码保留在地址0x00、该地址被损坏或擦除。

    为什么您认为 BSL 代码保留在闪存中? 默认情况下、MSPM0G 器件将使用基于 ROM 的 BSL、因此主机控制的任何 BSL 刷写都不会中断 BSL 代码。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    现在我知道了、它具有基于 ROM 的 BSL、并且使用了相同的 BSL。

    那么接下来要做什么呢? 因为从下一次响应不来自 BSL。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avanish、

    现在、如果可以再次刷写 BSL 代码、则可以通过 UART 对更多应用程序进行编程或刷写。

    由于您使用的是 ROM BSL、如果您再次调用 BSL、我相信 MSPM0G 器件可以再次进入 BSL。

    为了检查它停止的根本原因、 我建议您使用 UNIFLASH 读回 MSPM0G 器件的闪存地址、然后您可以找到整个映像是否已完成刷写。

    如果未捕获到任何内容、我建议您在 BSL 通信期间使用逻辑分析仪捕获 TX/RX 信号。 然后、我们可以找到它停止的位置以及最后的数据包错误。

    B.R.

    SAL