This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:ADC_CAL 引脚是否可用作2个额外的模拟输入读数

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1476028/am263p4-can-the-adc_cal-pins-be-used-as-2-extra-analog-input-readings

器件型号:AM263P4

工具与软件:

您好!

我知道 ADC_CAL 引脚(0和1)作为每个内部 ADC 多路复用器的通道6和通道7进行连接。  我的假设是、在理论上、您应该将2个已知的恒定电压连接到这些引脚、然后才能校准掉内部 ADC 多路复用器之间的差异。 从下表(来自技术参考)可以明显看出这一点。   

我的问题是:

它们是否可用作常规单端模拟输入?  

我是否可以将可变信号连接到 ADC_CAL0引脚并在每个 ADC 多路复用器上仅读取它?

ADC_CAL 引脚的原始 ADC 计数测量值是否可从 ADC 外设获取?  

ADC 前端是否发生了任何自动校准、以尝试自动校准掉可能受 ADC_CAL 引脚上变化信号影响的内核之间的 ADC_CAL 测量差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theo:

    [报价 userid="525439" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1476028/am263p4-can-the-adc_cal-pins-be-used-as-2-extra-analogue-input-readings "]它们能否用作常规单端模拟输入?  [报价]

    不、它们不能。

    [报价 userid="525439" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1476028/am263p4-can-the-adc_cal-pins-be-used-as-2-extra-analogue-input-readings 能否将可变信号连接到 ADC_CAL0引脚并直接在每个 ADC 多路复用器上读取?[/QUOT]

    不能、ADC_CAL 信号的内部布线不能实现这一点、它们设计用作 ADC 转换过程的一部分来保证精度。  

    [quote userid="525439" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1476028/am263p4-can-the-adc_cal-pins-be-used-as-2-extra-analogue-input-readings 是否可以从 ADC 外设获取 ADC_CAL 引脚的原始 ADC 计数测量结果?  [报价]

    据我所知、我并不知道该内容存储在可以读取的寄存器中、但我会寻求验证。

    [quote userid="525439" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1476028/am263p4-can-the-adc_cal-pins-be-used-as-2-extra-analogue-input-readings ADC 前端是否存在任何自动校准情况、以便尝试自动校准掉可能受 ADC_CAL 引脚上信号变化影响的各内核间的 ADC_CAL 测量差异?

    我将不得不与设计专家讨论这个问题、我将在本周晚些时候回到您的身边。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错、很有趣 只是为了确保您指的是 ADC_CAL 引脚而不是 REFHI/REFLO 引脚。  下面的屏幕截图似乎表明、与以黄色圈出的 REFHI/REFLO 引脚相比、ADCCAL 引脚是用于对模拟输入进行采样的同一多路复用器的一部分。  

    我不知道在 HW 本身不进行任何自动校准的情况下、如果原始 ADC 值未存储在可访问寄存器中、如何使用这些 ADC_CAL 引脚。  您能不能请我说明一下如果该值无法访问、这些方法将如何起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theo:

    我很期待从我们的设计专家那里获得更多详细信息、以便我进行全面的总结。 我希望在明天一天结束之前收到这些反馈。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    我没有得到我今天期待的反馈,我正在努力得到明天的反馈。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theo:

    好的、我更好地了解了该 ADC 的确切结构、让我感到意外的一个方面是我们称之为 ADC_CAL 引脚的东西根本没有正确命名。 您和我想的意义上不能进行校准。 该 电容器不会连接到任何校准电路、而是用于属于 TI 内部详细信息的不相关目的。

    现在、对于内部连接的实际布线方式、从您的角度来看、有一些优点和很多缺点。 一方面、我们的设计人员确实认为可以通过多路复用器来选择它们。 但是、与我们所广播的实际 ADC 通道不同、ADC_CAL 引脚连接到许多 ADC、这意味着性能会大幅下降。 对于这样的配置也进行绝对零测试、并且完全不涉及以该方式使用时剩余什么功能的数据。

    因此、它不是被视为对该器件有效的用例、强烈建议不以这种方式使用 ADC_CAL 引脚。 如果您希望自行承担风险、则 TI 不会在配置、调试或性能分析方面提供任何支持。

    如果您有任何其他问题或说明、我可以根据我的讨论以及我通过讨论中学到的知识来尝试和回答。

    此致、

    Ralph Jacobi