This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:复位 timerG

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1476746/mspm0g3507-reset-timerg

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

我使用 timerG 并将其配置为每500ms 生成一次中断。 但我想在两次平均值之间复位该计时器、然后再将其重置为500ms、我想重新启动该计时器。 如何做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehul:

    您可以切换使能位、如果您将 CVAE 设置为2、它将使计数器归零。 您也可以直接向计数器写入0或某个其他值、不过要注意注意事项。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 会检查这个, 是否有任何其他建议? 我的意思是、我见过其他控制器提供计时器重启功能、mspm0是否有这样的功能? 我已经看到一些 API 与重置计时器或设置加载值等相关。  如果在计时器达到零之前我停止计时器->再次设置加载值->启动计时器、将会发生什么情况。 它会作为复位机制工作吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehul:

    停止和重新启动计时器也会重新启动计数、具体取决于 CVAE 位的设置以及您是否处于向上/向下计数模式。