This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:HS_FS 映像生成

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1477550/am2434-hs_fs-image-generation

器件型号:AM2434

工具与软件:

您好!  

我将使用 CCS 20.0.2。  我能够生成应用程序映像。 但无法在 AM2434 LP 中生成 HS_FS 文件。 是否有任何设置或方法可生成 hs_fs 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswathrangaraj:

    我在结束时尝试了此操作、默认情况下、对于 MCU + SDK 中的任何示例、都将为我生成 hs_fs appimage。 除非在 makefile 中进行了任何更改、否则它也会为您生成。

    对 GP 器件的支持已取消、因为 MCU + SDK 版本9、如果您使用的是版本9或更高版本、理想情况下不应生成 gp image (.appimage)、您能否告诉我您正在使用哪个版本?

    您可以验证的另一件事是、device_type 是否设置为 HS、在这种情况下、.appimage.hs 应该生成了而不是 hs_fs 映像。

    此致、

    开会。