This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:Uniflash GUI 和 CLI 中的 Checkhsum

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1477493/mspm0l1305-chechsum-in-uniflash-gui-and-cli

器件型号:MSPM0L1305
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

hi champs、

我是为我们的客户提出这个问题。

用户需要对所有 MSPM0器件的生产线使用校验和、MSPM0L130x 之前版本。

也就是说、他们只需点击一次鼠标(包括编程和校验和)或者最多点击两次鼠标(图像加载/程序、然后是校验和读取)即可立即读取校验和。

只要我们披露我们在这里使用的算法、我们就可以使用任何校验和算法。

因此、问题如下:

1. Uniflash GUI 可以通过任何选项来启用校验和、这些校验和可与 程序/加载映像一起使用、或至少在程序/加载映像之后使用?

2. Uniflash CLI 可以  通过任何选项来启用校验和、该校验和可与程序/加载映像一起使用、或至少在程序/加载映像之后使用(使用.bat 文件中的命令行)?

用户在使用校验和时需要显式地查看校验和结果本身、而不仅仅是"成功"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    让我在下周早些时候查看一下内部情况并进行更新。

    B.R.

    SAL