This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:为 AM243-ALX 封装运行 Profinet IRT 器件

Guru**** 2608735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474394/lp-am243-running-prifinet-irt-device-for-am243-alx-package

器件型号:LP-AM243

工具与软件:

您好!

我尝试在 AM243LP 开发套件上使用 ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_15运行 Profinet IRT 器件、因为 https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/ind_comms_sdk/am243x/latest/docs/api_guide_am243x/EXAMPLES_INDUSTRIAL_COMMS_PROFINET_DEVICE_DEMO.html 上应支持该器件

该演示适用于 EVM 套件、并且所需的存储器太大、无法从 LP 套件上的 MSRAM 运行。 我曾尝试使用 XIP (闪存)、但遇到了一些问题、正如我在本主题中讨论的:[https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1465288/lp-am243-using-xip-for-singlecore-application]

为了解决这个问题、我开始在 EVM 套件上进行开发、在该套件上运行时没有出现问题。 但是、当我尝试移动部分代码(整个库或只是一个函数)以 XIP (闪存)运行时、该器件不再被识别为 Profinet 器件。 闪存中的简单函数(不是由 FreeRTOS 运行)有时工作正常。

是否有可能在 LP 套件上运行 Profinet? 我只找到了实现目标的信息、但从未找到实现目标的方法。

谢谢。

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我们将在内部讨论这一点、很快就会给您回复。

    此致、

    Laxman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我已与 TI FAE 共享了 ALX 封装的 PROFINET。 请确认您是否收到包裹。

    此致、
    Laxman  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Laxman:

    我们已收到封装。 感谢您为我们的发展提供支持。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    感谢您的确认、我们将立即关闭 TT。

    此致、
    Laxman