This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:用于 CPU 负载和存储器分析的 ROV 工具

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1470794/lp-am243-rov-tool-for-cpu-load-and-memory-analysis

器件型号:LP-AM243

工具与软件:

你(们)好;

我想使用 ROV 工具对 FreeRTOS 项目进行 CPU 负载和内存使用情况分析。 但是、当我尝试打开 ROV 时、我在左侧菜单中看不到"OS Kernel"部分。 我在尝试生成 CPU 图形时收到一条错误消息。



在运行 ROV 之前、我在这里停止内核;



我使用电机控制 SDK 内部的 MCU+ SDK。 (/home/xxx/ti/motor_control_sdk_am243x_09_02_00_09/mcu_plus_sdk)

这也是我的 syscfg_c.ROV.xs 文件的图片




您可以帮助了解如何运行 ROV 工具进行 CPU 负载和存储器分析吗?

好的
卡迪尔

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadir:

    专家不在办公室,将在下周星期五之前回来,请预计会有一些延误的答复。

    此致、

    开会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadir:

    该功能似乎在当前 MCU+SDK 中被破坏。 我已经为上述问题提交了内部 Jira。

    上述问题未计划在下一个版本中得到解决。 获得该线程的更新后、我将立即更新该线程。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tushar;
    这在 CCS 12.8中看起来不错、但不能使用12.7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadir:

    您能够在 CCS v12.8中查看操作系统内核版本吗?

    此致、

    Tushar