This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:UART 9位数据模式

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1477407/mspm0g3519-uart-9-bit-data-mode

器件型号:MSPM0G3519

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我的 Assigned Focus 客户询问是否有办法让 MSPM0G3519上的 UART 支持9个数据位?

从 TRM 上、我看到了4 x 8 FIFO、所以我不知道是否有任何方法"伪造"9数据位模式?

地址位能否用作第9个数据位?

某些比较器似乎具有真正的9位 FIFO。

谢谢!

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、
    UART 模块支持9位地址模式。  地址限定符位于奇偶校验位的位置。 用户指南的 18.2.3.10 9位 UART 模式部分提供了更多信息。 目前、SDK 中没有针对此模式的任何示例。
    此致、
    Diego Abad