This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:AM2631贮存温度

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1475988/am2631-am2631-storage-temperature

器件型号:AM2631
主题中讨论的其他器件: EPEP

工具与软件:

我 正在尝试找到贮存温度低至-65°C 的 AM263x MCU

 AM2631 数据表上的贮存温度为-55°C。 (第64页)

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am2631.pdf?ts = 1739896675055&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM2631

我找不到筛选工具或任何产品指南来帮助进行此类搜索。

法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、您好!

    我们没有将贮存温度作为参数搜索、因为很少有人会调查器件选择标准、我们会尽量将选项限制在相关规格范围内。

    我可以询问是否有可能使用低至-65C 的 AM26x 器件、但今天整个器件系列的存储温度没有差异。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将不胜  感激。 我发现 TMS320F28377D-TMS320F28377D-FET EP 的贮存温度为-65C、因此我知道 TI 至少会推出一些在这一领域工作的产品。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28377d-ep.pdf?ts = 1739855159557&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMS320F28377D-EP

    但我更希望访问 AM263X 系列的额外功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    其中显示的规格作为所提供特定器件型号的 EP 指示符的一部分提供。 这些都必须通过额外的资格认证才能确保实现这些扩展的规范。

    目前、我们尚未制定验证和扩展 AM26x MCU 规范的即时计划、但我们始终寻找需要这一点的用例。 我将向团队强调这一请求、如果您愿意分享、可以随意添加任何其他详细信息、了解为什么这一点对于您的用例很重要。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何与 TI 的人员取得联系以进一步讨论此事? 我与国防承包商合作、不能在公共场所讨论我的申请。 我需要一个能够在-65°C 下工作并根据 NIST SP800-53实施特定网络安全保护的 TI MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    "我知道,我知道。"

    如果您要查找 EP 或更高型号的器件、一种查看 TI 产品系列的方法是使用我们更广泛的微控制器和处理器选择器工具、然后使用等级类别仅选择 HiRel、军用和航天产品。 您还可以选择您感兴趣的微控制器类别。

    这个链接应该为您提供这样一个搜索结果26。 遗憾的是、在这个层面上、描述不涉及网络安全、但有望帮助缩小网络安全列表的范围: https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/products.html#1498=HiRel%20Enhanced%20Product%3BMilitary%3BSpace&-3=Arm%20Cortex-R%20MCUs%3BC2000%20real-time%20microcontrollers%3BMSP430%20microcontrollers&sort=-1;asc&

    就 TI 联系人而言、我会与您的国防承包商联系、看看他们是否与任何 TI 销售团队合作、如果合作的话、就向他们咨询。 但实际上、这种对话只会对未来符合 EP 标准的器件产生影响。 现在可用的任何内容都将列在搜索中。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 您在聊天中提供的帮助。 我有一个关于 EP 的问题

    该数据表未列出任何加密加速功能。 实际上、所有-MCU 都不 EP 会列出任何加密加速。   AM263x Sitara 数据表确实列出了加密加速、这也是我制定目标的主要原因。

    因此、如果我使用 没有加速加密的 MCU、这是否意味着我需要软件库来进行纯软件加密?

    例如、我会使用什么方法在 TMS570LC4357-HTTPS 上执行类似 EP 的操作? (HTTPS 不是真正的应用程序、这只是为了公共论坛讨论而出现的玩具问题)

    我现在还在设计阶段、想要确保我选择的 MCU 能够满足目标应用的需求。 实施 IT 是未来的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    从我对该器件的了解可以看出、缺少加密是有道理的。 AM26x 有专用硬件模块来处理该情况、而一些较旧的 MCU 则具有特定的加密外设、如 AES 模块。 但如果是假设性的假设、则需要通过使用库进行基于软件的加密来应对此问题、或者使用某种外部安全 IC 为 MCU 处理此问题。

    选择哪条路径将取决于您在所需加密算法、处理时间、MCU 上的剩余开销等方面的要求

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    mbedtls 是否 是用于  EP 上软件加密的合理库? 也许 TI 有更好的库能在没有硬件 AES 的器件上进行软件加密? 此外、 LAUNCHXL2-570LC43 是否是合适的 LaunchPad?

    要下一些订单,只需在我的高级方法上寻找一个健全的检查. 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    很遗憾、我对于特定器件系列的相关经验不足、无法回答有关软件加密库的问题。 为此、您将需要制作一个专用线程、然后我们将聘请合适的专家来解答。

    对于 LaunchPad、是需要为该器件系列订购的合适器件。

    此致、

    Ralph Jacobi