This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:如何刷写板载闪存并从中引导。

Guru**** 2609215 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1471517/lp-am263p-how-to-flash-the-onboard-flash-memory-and-boot-from-it

器件型号:LP-AM263P
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

我一直在努力使用板载闪存来保存程序、并让 LPAM263P 套件从其中启动。  

我已经采取的步骤:
1.使用 UNIFLASH 将应用程序映像放入存储器芯片。
2.更改引导模式
3.关闭电路板电源后再打开。  

我想知道是否有适用于此电路板的闪存的相关指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navneet:

    您执行的步骤看起来是正确的。 是否有任何具体的步骤你面临的难题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考文档以了解详细步骤:

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/10_01_00_31/exports/docs/api_guide_am263px/GETTING_STARTED_FLASH.html

    如果您需要更多信息、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nilabh、

    尝试按照上面分享的指南进行操作。

    "

    • 接下来、我们需要在闪存配置文件中列出要刷写的文件。 可在以下路径找到默认配置文件。 您可以直接编辑此文件、也可以复制并编辑此文件。

    "

    这一步我不清楚、在哪里可以找到此文件 mcelf_sbl_opsi.cfg  
    我曾尝试在项目文件夹中对此进行格式化、但找不到。  

    如果我必须生成该信号、该过程是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navneet:

    对不起,我不能更早的回应,因为我是休假。

    您可以在 SDK 本身中找到文件、是否下载并安装了 SDK:

    https://www.ti.com/tool/MCU-PLUS-SDK AM263PX-AM263PX

    SDK 的查找路径:

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am263px\tools\boot\sbl_prebuild\am263px-LP\mcelf_sbl_ospi.cfg

    对于 SBL 示例路径:

    SDK 安装路径\examples\drivers\boot