This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:AM263P4

Guru**** 2607825 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1464743/tmdscncd263p-am263p4

器件型号:TMDSCNCD263P
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

使用 AM263P 控制卡和 Uniflash 编程器时出错。



奇怪的是,它说0的32752当文件大小是219.39 KB !



电路板:AM263P 控制卡
Uniflash:8.7.0和9.0.0、两个版本都存在相同的错误
SDK:10.1.0.31
SBL 图像:sbl_ospi.release.tiimage
主机上的操作系统:Windows10
SOP3、SOP2、SOP1、SOP0
 1   0   1 1     = DevBoot
 0   0   1   1  = OSPI (8S)、50MHz

借助 CCS、我可以使用 JTAG 运行"ospi_flash_diag_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang"、所有 OSPI 闪存诊断均通过 OK。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这无法解决该问题。



    这是我的控制卡版本。



    AM263P 控制卡开箱即用、我无法对闪存进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试使用 CCS sbl_JTAG_uniflash 来刷写电路板。

    擦除和写入都说"SUCCESS"





    但当我使用 SOP 开关的所有设置重新启动时、我只是获得 UART 引导输出-



    我原本期望-"正在启动 OSPI 引导加载程序..."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试通过 UART 刷写默认的 SBL ospi 引导加载程序。 刷新成功-



    但是、从闪存引导 SBL 时、我收到此错误:



    对默认 SBL ospi 引导加载程序的源代码进行此更改(我还对 CCS sbl_jag_uniflash 进行了此更改)我可以从闪存运行 led_blink 应用程序-





    我觉得此版本 AM263P 控制卡上的 EEPROM 读取无法正常工作、正在停止各种 TI 闪存方法。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Douglas、

    很抱歉、您不得不面对这个问题、请允许我重现这个问题并在明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Douglas、

    我们已经确定了这个问题、我们正在努力在下一个 SDK 版本中进行修复。 请允许我在某个时间返回预期日期。

    Menwhile 您可以继续使用开发引导模式进行应用程序开发: software-dl.ti.com/.../ADDITIONAL_DETAILS_PAGE.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请使用此作为该问题的权变措施: e2e.ti.com/.../faq-mcu-plus-sdk-am263px-faq-am263p4-sbl-fails-when-using-sbl-ospi-and-error-while-using-ospi-examples

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何时可以解决 Uniflash 编程器问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Douglas、

    我们预计这一点将在2025年3月之前在我们的下一个 SDK 版本中得到解决、但在此之前、我们将在下周发布基于 GitHub 的版本