This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519:与 SysConfig 相关

Guru**** 2797655 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1476230/mspm0g3519-related-to-sysconfig

器件型号:MSPM0G3519
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

目前、SysConfig 工具只有我们可以添加的一个 GPIO 配置实例。 但是、通常我们需要 两组端口配置、一组在上电期间、另一组在进入睡眠期间。

睡眠模式端口配置也很重要、并且会影响静态电流。  在任何情况下、使用单个 SysConfig 设计都可以生成两种不同的端口配置。

否则、我们是否需要保持两个系统配置设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    不幸的是、我们需要单独管理它。

    您可以在软件应用程序代码内部保持低功率设置。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所做的是在 SysConfig 中创建和编译这两个配置。 然后、可以检查 SysConfig 创建的文件并复制初始化例程、并在需要切换配置时使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这应该是正确的方法。 您可能需要管理所生成文件的名称来帮助区分它们。

    B.R.

    SAL