This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L940:与 SIL2/3的 SAFERTOS 和 RM48L940产品详细信息相关

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1476370/rm48l940-regarding-safertos-and-rm48l940-product-details-for-sil2-3

器件型号:RM48L940

工具与软件:

大家好、团队成员:
我们正在开发基于 SIL2/3的项目。
我们尚未最终确定控制器和软件(主要寻找 SafeRTOS 和 RM48L940 )
您的产品符合我们的要求。
驱动器:CAN、I2C、SPI、UART、以太网
请分享以下详细信息:
TI 控制器是否支持 SAFERTOS (支持 SIL2/3)?
2.除 SAFERTOS 以外的任何其他备选方案、该方案将支持 TI 并符合我们的要求(SIL2/3)
3.许可和支持详情。
4.定价
5.SIL2/3支持 TI 微控制器详细信息/系列。

此致、
Abey Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abey:

    Unknown 说:
    1.TI 控制器是否支持 SafeRTOS (支持 SIL2/3)?
    2.除 SAFERTOS 以外的任何其他备选方案、该方案将支持 TI 并符合我们的要求(SIL2/3)[/QUOT]

    支持 SAFERTOS 的 TI 控制器中、下面列出了支持 SAFERTOS 的 TI 控制器。

    我尤其支持 TI 系列中的 Hercules 微控制器、这些是支持的 Hercules 控制器。

    上面重点介绍的所有 Hercules 控制器均支持高达 SIL3的认证、您可在其产品页面中找到这些器件的相同 TUV 认证、以下是一些证书:

    [报价用户 id="642926" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1476370/rm48l940-regarding-safertos-and-rm48l940-product-details-for-sil2-3 ]4.Pricing

    我们不会在 e2e 上分享价格、因此 您可以通过 TI.com 订单价格本身了解价格。  

    https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/c2000-real-time-control-mcus/products.html

    https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/arm-based-microcontrollers/arm-cortex-r-mcus/products.html

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。