This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:ECC 示例

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474582/am2434-ecc-example

器件型号:AM2434

工具与软件:

你好。

我正在查看示例 ecc_example_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang

具体而言、本代码:

result = SDL_ECC_initMemory(SDL_ECC_AGGR1, SDL_ECC_AGGR1_IAM64_MAIN_INFRA_CBASS_CBASS_MAIN_0_AM64_MAIN_INFRA_CBASS_CBASS_IK3VTM_N16FFC_MAIN_0_VBUSP_P2P_BRIDGE_IK3VTM_N16FFC_MAIN_0_VBUSP_BRIDGE_BUSECC_RAM_ID);
if (result != SDL_PASS) {
    /* print error and quit */
    DebugP_log("\r\nECC_Test_init: Error initializing Memory of R5FSS0 CORE0 ECC: result = %d\r\n", result);
    retValue = -1;
} else {
    DebugP_log("\r\nECC_Test_init: Initialize of R5FSS0 CORE0 ECC Memory is complete \r\n");
}
有人能帮我解码字符串吗  

SDL_ECC_aggr1_IAM64_MAIN_INFRA_CBASS_MAIN_0_AM64_MAIN_INFR_CBASS_CBASS_IK3VTM_N16FFC_MAIN_0_VBUSP_P2P_BRIDGE_IK3VTM_N16FFC_MAIN_0_VBUSP_BRIDGE

并解释它如何成为 R5FSS0 CORE0 ECC 存储器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Magnus:

    [quote userid="101953" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474582/am2434-ecc-example 并解释如何成为 R5FSS0 CORE0 ECC 内存?

    不是 R5F 内核 ECC 存储器。 示例中的日志具有误导性。 这似乎是一个与 CBASS 相关的主 ECC 聚合器。  

    我将在内部检查为什么日志提到这是 R5内核存储器。

    此致、

    Nihar Potturu.