This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:FreeRTOS 库排除

Guru**** 2937670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474519/am2632-q1-freertos-lib-exclusion

器件型号:AM2632-Q1

工具与软件:

您好!

在 NoRTOS 工程中、如果客户没有从编译排除中删除 FreeRTOS Lib、则不再加载 HSM RT。 必须从要排除的编译中修复 FreeRTOS Lib。 使用 Filessysystem 时观察到类似的行为。 链接器配置不会使用 FreeRTOS Lib!

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我正在研究它、请在明天结束前收到回复

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Holger、

    您能否准确告诉我客户遇到此问题的 SDK 版本和示例。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    现在、HSM RT 尚未使用 FreeRTOS 或文件系统进行测试、客户必须将 HSM-RT 与 NoRTOS 配合使用、并且从构建中手动排除 FreeRTOS 或文件系统。
    我在内部提交了一个错误、希望修复这个错误

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们使用 SDK 10.00.00.35

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享、

    我已经提交了一个错误,供 TIFS 团队查看并解决这个问题。

    此致、
    Shaunak