This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:FSI 在 MCU 和 FPGA 中使用

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1475836/am2632-fsi-is-used-in-mcu-and-fpga

器件型号:AM2632

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我们目前正在研究 AM2632 (通过 FSI 接口)和 FPGA 之间的通信。 在测试过程中、我们观察到了这一点  当没有数据传输时、不会产生时钟信号 、这会导致 FPGA 无法处理接收到的数据。 为了进一步调试该问题、我们要询问 TI 是否提供  FPGA 端测试/参考代码  以便与 AM2632进行 FSI 通信。

您能分享任何相关的示例代码、应用手册或配置指南来帮助我们解决此时钟同步问题吗? 此外、如果能够深入了解这种行为(空闲状态下没有时钟)是预期发生的还是需要特定设置来保持连续的时钟、我们将不胜感激。

感谢您的支持。 如果需要更多详细信息、请告知我们。

此致、

ZX