主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
团队、
我们的客户尝试 根据标准 IEEE 802.3 "0x04C11DB7"多项式和测试字符串{"1"、"2"、"3"、"4"、"5"、"6"、"6"、"7"、"8"}运行 CRCP。 这将生成0xE3C97CBC CRC。 但无法真正让它开始工作。
理想情况下、用户应能够读取此数据并将其作为32b 数据进行加载、同时将 LE 设置为8位、而无论如何都不会获得正确的结果。
- CRCP 是通过 CRC 引擎逐字节流式传输32b 数据、还是使用整个32b 值?
- 对于如何配置 CRCP 以获得正确的答案、是否有任何提示或建议、或者是否有一些解释 CRCP CRC 引擎如何工作的伪代码?
器件 TRM 中目前没有任何关于 CRC 内部的信息。 最终他们会希望 DMA 执行负载。
欢迎您输入任何信息!
此致、
CY